This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2700:Webench Power Designer似乎已损坏。

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1082835/lm2700-webench-power-designer-seems-to-be-broken

部件号:LM2700

我的设计(从2012年到2014年)不加载。  具有合理参数的新设计不起作用。  示例: LM2700MT-ADJ 6.0伏-7.0V至10.0V @ 0.5A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Graham:

    LM2700的工作条件正常。 我尝试了以下条件,可以加载。

    输入:  
    直流6 V - 7 V
    输出:  
    0.5 A处的9.9 V
    在线WEBENCH可能存在一些问题,我们将在以后进行修复。

    BRS,

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    工作电压为6.0V-7.0V至9.9V @ 0.5A的事实如何解决6.0V-7.0V至10.0V @ 0.5A不工作的问题?  WEBENCH存在问题。  您会在什么之后进行维修

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Graham:

    软件可能有问题,需要花费大量时间与软件团队进行维修。 您可以尝试非常接近的工作条件来验证电路,或尝试'PSpice for TI'进行模拟,该模拟可从TI.com下载。

    BRS,

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,因此,去掉您的措辞并避免出现问题,WEBENCH存在问题,TI没有计划修复它,因为它会带来太多的麻烦。  如果6.0V-7.0V至10.0V @ 0.5A的建模完全失败,为什么我认为6.0V-7.0V至9.9V @ 0.5A的建模会得出正确的结果

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Graham:

    正如我所说,软件存在问题,但应用程序没有问题。 我会向Webench团队汇报。

    在实际EVM板中,由于电阻器精度和寄生参数,输出电压可能与计算值有一些偏差。 所以我提出了一个非常接近的操作条件,以便您可以估计应用程序。

    同时,LM2700的PSpice模型在产品页上提供,您可以使用“用于TI的PSpice”进行模拟以获得正确的结果。

    BRS,

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    说"软件有问题,但应用程序没有问题"就像说转向系统有故障,但汽车没有故障。

    如果您的汽车在100 km 时向右行驶了一个不可控制的车辆,您会继续行驶并以99 km 时的速度行驶吗?

    告诉我使用PSpice不能解决WEBENCH的问题。

    我知道,您的管理人员衡量您的工作绩效的部分方式是监控您在本论坛上对评论的回复是否及时,而不是其内容。  如果您只是承认问题,估计问题何时会得到纠正(或明确指出问题可能不会解决),而只是保留该问题,将会更有帮助。  如果您对自己所做的事情有任何把握,那么这些语言会削弱您的信心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我已向IT团队报告了Webench问题。