This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5008:输出电压出现过冲问题

Guru**** 2506095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1083495/lm5008-output-voltage-have-overshoot-issue

部件号:LM5008

大家好,

我们测试接通响应”,最小负载放大,输出电压(Ch2)明显过冲,电压为环。

您能否指导我们如何解决此问题? 谢谢!

添加了前馈电盖1nF后,波形如下所示,

非常感谢,

Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    请提供您的应用原理图以及输入,输出和负载参数。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Frank,

    请参阅下面的

    VIN:48V

    输出电压:3.3V

    负载:无负载条件

    非常感谢,

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    拆下C77并再次测试。  我认为您不需要一个具有III类反馈的馈电电容器。

    此外,尝试降低C78的值。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Frank,

    我们尝试使用此方法, C78=10nF,C77=NC

    波形如下所示,

    非常感谢,

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    在这种情况下,我会调整前馈电容器以提供最佳响应。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Frank,

    我们已尽力 调整前馈电容器,请参阅第一个答案。

    您能给我们一个参数 来调整正向电容器吗?

    非常感谢,

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jimmy:

    没有特定的参数来调整馈电电容器。 它的主要用途是传递交流信号和阻止直流信号,因此它充当简单的旁路电容器。  

    您能否澄清添加了1nF旁路电容器的波形有什么问题?

    谢谢!

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Andrew,

    我们感谢您的大力支持!

    添加了前馈电盖1nF后,波形如下所示,

    你对此有什么建议吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jimmy:

    该波形看起来正常。

    谢谢!

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Andrew,

    所以这个波形是吱吱作响的? 对吧?

    非常感谢,

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jimmy

    基于输出电压为3.3V这一事实,我认为第二个图像中的峰值不是那么大。 应该没问题。 在我看来,暗绿色信号是导致小峰值的原因,但它不应影响电路的任何功能。

    谢谢!

    Andrew