大家好,我很难从堆栈中的基芯片获得响应。 我已经实施了提供的示例代码,并已确认数据包正按预期发送,但我从未从基本芯片获取数据。 接收到唤醒ping时,芯片将按预期从关闭模式进入活动模式,但在自动寻址或电压读取序列之后,没有任何响应。 我想知道BQ7.9616万的示例代码是否与BQ7.9656万的示例代码相同,或者是否缺少一些差异? 任何帮助或指导都将受到欢迎。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,我很难从堆栈中的基芯片获得响应。 我已经实施了提供的示例代码,并已确认数据包正按预期发送,但我从未从基本芯片获取数据。 接收到唤醒ping时,芯片将按预期从关闭模式进入活动模式,但在自动寻址或电压读取序列之后,没有任何响应。 我想知道BQ7.9616万的示例代码是否与BQ7.9656万的示例代码相同,或者是否缺少一些差异? 任何帮助或指导都将受到欢迎。
大家好,我正在使用带有ARM M3处理器的定制PCB,因此我已将示例代码移植到我的MCU。 主板芯片对唤醒ping作出适当响应,唤醒时,所有电压均与数据表中的电压匹配。 我尚未确定COMH/CoML行的范围,因为我当前正在将TOTALBOARDS设置为1,以便仅与基本芯片通信。 以下是发送到芯片的命令的串行打印输出和电压读取命令波形的屏幕抓图。我还能捕获哪些有助于调试的信息? 我也注意到,当芯片通电时,会立即将fualt线拉低。
发送:d0 03 4C 00 FC 24
发送:D0 03 09 01 0F 74
发送:d0 03 06 00 CB 44
发送:d0 03 08 02 4E E5
发送:90 00 03 08 01 D2 1D
发送:C0 03 43 00 FD 14
发送:C0 03 44 00 FF 24
发送:C0 03 45 00 FE B4
发送:C0 03 46 00 FE 44
发送:C0 03 47 00 FF D4.
发送:C0 03 48 00 FA 24
发送:C0 03 49 00 FB B4
发送:C0 03 4A 00 FB 44
发送:d0 03 32 03 9D 85
发送:d0 00 17 40 36 E4
发送:C0 05 0C 01 E8 E5
发送:91 00 00 36 00 00 FC 94
发送:D1 03 31 FF FF 88 29
发送:d0 00 03 0A B8 13.
发送:D0 00 07 02 BB 15
发送:d0 03 0D 0E 4D B0
发送:C0 05 68 1F 42 2d