请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPS65381A-Q1
此线程适用于 TPS65381A-Q1的功率估计器。
随附 TPS65381功率估算器的更新版本。
e2e.ti.com/.../TPS65381A_2D00_Q1-Power-Estimator-_2D00_-E2E-FAQ.xlsm
用户可以输入电源电压(VBAT),VDD3/5,VDD1和VSOUT1的配置电压,VSOUT1的电源(VDD6或VBATP),调节器的负载电流,二极管的VF,电感器的DCR。 当用户将这些输入输入输入输入到蓝色字体的黄色单元格中时,将计算设备的估计功率。