你(们)好
您的技术部门已确认,由于内部保护二极管,风扇驱动器'FPWM'输出限制为3V3。
仅提及-数据表有点误导,因为它显示了从IC到12伏风扇PWM输入的直接PWM风扇驱动。
我现在必须在10个风扇的输出驱动器中添加2个晶体管。
需要两个晶体管来确保信号不被反转。
我可以使用串联电阻器来降低回IC的电压,而不是晶体管PWM驱动。
我已提供了一张最初 使用的风扇PWM输入和晶体管驱动电路的图像。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
您的技术部门已确认,由于内部保护二极管,风扇驱动器'FPWM'输出限制为3V3。
仅提及-数据表有点误导,因为它显示了从IC到12伏风扇PWM输入的直接PWM风扇驱动。
我现在必须在10个风扇的输出驱动器中添加2个晶体管。
需要两个晶体管来确保信号不被反转。
我可以使用串联电阻器来降低回IC的电压,而不是晶体管PWM驱动。
我已提供了一张最初 使用的风扇PWM输入和晶体管驱动电路的图像。
你(们)好
PWM是一个输出信号,您不能将其电压降低回设备。
您的意思是将电压返回到MONx引脚以监控温度?
如果是,则Mon支持最高2.5V的电压。您必须根据分压器正确配置温度增益。
此致
Yihe
这些是驱动每个风扇PWM输入的UCD9091的PWM输出。
每个IO都将配置为集电极开路输出。
风扇为24V,每个风扇的PWM输入具有(内部) FET,栅极通过10k电阻拉至24V。
10k电阻器将电流接收器限制为2.4mA。
因此,我能否直接驱动风扇PWM输入?
你(们)好
这样就可以了。
在数据表上可以烧结多少电流是有限制的。
此致
Yihe
谢谢你,Yihe
我在数据表上找不到此限制-能否告诉我在哪里可以找到此限制?
此致
彼得
你(们)好
请参阅下文

此致
Yihe
好的,谢谢