This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.1256万:过流保护上的波形

Guru**** 2506145 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1090067/tps61256-waveform-on-overcurrent-protection

部件号:TPS6.1256万
主题中讨论的其他部件:TPS6.1094万

您好,,ö m团队

只想询问是否存在过电流波形。 谢谢

BRS

给定

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    让我检查一下是否有。

    文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    找不到电流限制波形,但因为它是谷电流限制。 它类似于下面TPS610的 电流限制波形:

    VIN=3.6V

    输出电压=5V

    文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wenhao,  

    是否有任何缩放波形来查看谷电流限制?  以上波形仅显示瞬态,而这似乎不是那么清晰? 谢谢。  

    BRS

    给定