This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.371万:部件选择

Guru**** 655270 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS629203, TPS629206
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1092809/tps63710-part-selection

部件号:TPS6.371万
线程中讨论的其他部件: TPS62.9206万TPS62.921万TPS62.9203万

大家好,

我´m帮助客户选择一些组件,并希望客户能就以下要求提供一些意见:

参数器

-5V IC

零件

活跃,适合新设计

库存

可用

功能

降压

最小输入电压(V)

3.

最大输入电压(V)

12.

最小输出电压(V)

固定-5V

最大输出电压(V)

电流(A)

0,05.

输出类型

固定

输出编号

1.

启用/禁用功能

可用

温度°C

至少以下范围应该正常。
-20°C至70°C

目标波纹mV

<1mV

EMC辐射

符合,
低EMI特性
标准IEC 6.1万-6-3

EMC抗扰性

符合,
EN 6.1万-4-2
EN 6.1万-4-11
EN 6.1万-4-4.
EN 6.1万-4-5
EN 6.1万-4-6

它用于Opamp Supply,也许您可以考虑这种情况。 (0<Iout <10mA)
IVE促进 了TPS6.371万,但在此电流输出机制中,TPS6.371万效率几乎为零。  

请告诉我这里可以推荐什么。

谢谢!
此致,
Brian