This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.1071万-Q1:关于TPS6.1071万-Q1

Guru**** 2510475 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/573359/tps61071-q1-about-tps61071-q1

部件号:TPS6.1071万-Q1

你(们)好

我有三个关于TPS6.1091万-Q1的问题。
1.
  在数据表中Ta=25℃时,VFB为典型500mV (±10mV)。
  您能告诉我VFB温度过高吗?  
二.
  方程(3)和(4)的L1是否为最大平均电感器电流?
3.  
  RθJA 10.3  热量考虑中的" 6针薄型SOT封装(DDC)为 μ m = 130°C/W","指定的调节器操作确保最高环境温度TA为85°C"。
但在热℃中,RθJA是139.1℃,在推荐的工作条件下,Ta_max是105。
哪一项是正确的尊重?
 方程式(8)最大损耗的PD (max)是否能够在指定Ta中丢失?
此致,
横田洋三

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请让我再问您一个问题。

    电感器值在VIn=3.3V,Vout =5V,Iout =120mA下,通过公式(3)和(4)约为20uH。
    但此设备建议使用2.2~10uH。
    根据图1,此设备 在Vin = 3.3V,Vout = 5V下进行评估。
    您能告诉我电感器值以及当时使用它的原因吗?
    最好的regads,
    横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.我现在不能回答这个问题,我需要了解更多信息。
    2,L1是电感。我建议您使用4.7uH作为应用。10uH的性能没有提高。
    3.本章解释如何估计交叉点以确保其温度不高于125oC。 RθJA环境温度并不重要,只需确保接合温度低于125oC即可。顺便说一下,实际的"温度"取决于实际布局和风况。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对我缺乏知识表示歉意。

    您能告诉我为什么4.7uH作为L1在VIn=3.3V,Vout =5V和Iout =120mA下适用?

    最好的regads,
    横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    主要来自经验。您也可以参阅此应用手册“www.ti.com/.../slva797.pdf"
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,横田山
    关于参考电压,我们没有温度过高的数据。