This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC38C43:UCC38C43的VOH确实高达6.8伏?

Guru**** 2008950 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC38C43
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/572016/ucc38c43-voh-of-ucc38c43-is-really-up-to-6-8v

部件号:UCC38C43

您好,
UCC38C43控制器内的参考电压据说介于4.9V至5.1V之间。
UCC38C43的内部误差信号放大器大概是由该参考电压供电的,因此它在UCC238C43数据表第5页底部附近是如何表示COMP引脚的输出高电压(VOH)范围高达6.8V

……此电压(6.8V)的“测试条件”被称为“Δ t”。

“VFB = 2.7 V,RCOMP = 15 kΩ COMP至GND”

…然而,如果FB引脚上的电压为2.7V,并且COMP引脚上有一个15k的接地电阻,那么COMP引脚电压将接近零伏。
此外,第2页说COMP引脚的“绝对最大”电压仅为6.3V……那么它怎么能像第5页那样具有6.8V?

你知道发生了什么吗?

UCC38C43数据表:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ucc38c43.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Treez:

    感谢您指出我们的数据表中的一些不一致之处。 kΩ VOH,要使COMP达到高电压,我认为FB上的测试条件应该是“VFB = 2.3V,RCOMP = 15 µ A COMP到GND”。 具有讽刺意味的是,COMP过低的下一个参数VOL具有与VOH相同的测试条件,在本例中,它们是正确的。 至于6.8V典型的“高电平”超过6.3V的绝对最大额定值,我相信这是另一个印刷错误。 我不知道典型数字是不正确,还是ABS最大数字不正确,但我会将这些错误提请文档团队注意,以纠正这些错误。

    尽管有输入错误,但我向您保证,当FB上的电压小于2.5V (在开环测试条件下)且零件在闭环应用中的行为与预期一致时,COMP电压保证超过5V。
    再次感谢您提请我们注意此事。

    此致,
    Ulrich