您好,
LM2.5088万有两个版本。 LM2.5088万-1提供抖动,LM2.5088万-2提供过载重启计时。 它们使用相同的针脚来实现这两种不同的目的。
对于生产,我们正在考虑 互换使用IC,而不是启用任何一种功能。 这是由于目前市场供应情况的不可预测性。
禁用LM2.5088万-1的抖动就像将GND连接到Dith引脚一样简单。
如果LM2.5088万-2上的同一个RES针脚接地,则以下性能已到位...
数据表第18页:
"仅逐循环:通过将RES引脚连接至GND,可以完全禁用打嗝模式。 在此配置中,逐周期保护将无限期限制输出电流,并且不会出现打嗝序列"
有人能解释什么是"无限期"而不是"打嗝"吗? 如果电路过载且RES引脚接地,这只意味着一旦过载,电路将完全关闭,而不会尝试自行重新启动? 在这种情况下,最终用户需要手动关闭电源,然后重新启动?
当RES功能引脚接地时,是否有任何其他性能损失/牺牲?
谢谢!