This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2.5088万:接地至RES引脚=无限电流限制。 详细信息?

Guru**** 2504585 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1088331/lm25088-gnd-to-res-pin-infinite-current-limit-details-about-that

部件号:LM2.5088万

您好,

LM2.5088万有两个版本。  LM2.5088万-1提供抖动,LM2.5088万-2提供过载重启计时。 它们使用相同的针脚来实现这两种不同的目的。  

对于生产,我们正在考虑 互换使用IC,而不是启用任何一种功能。 这是由于目前市场供应情况的不可预测性。  

禁用LM2.5088万-1的抖动就像将GND连接到Dith引脚一样简单。  

如果LM2.5088万-2上的同一个RES针脚接地,则以下性能已到位...  

数据表第18页:

"仅逐循环:通过将RES引脚连接至GND,可以完全禁用打嗝模式。 在此配置中,逐周期保护将无限期限制输出电流,并且不会出现打嗝序列"

有人能解释什么是"无限期"而不是"打嗝"吗? 如果电路过载且RES引脚接地,这只意味着一旦过载,电路将完全关闭,而不会尝试自行重新启动? 在这种情况下,最终用户需要手动关闭电源,然后重新启动?  

当RES功能引脚接地时,是否有任何其他性能损失/牺牲?

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2.5088万.pdf?ts=1648229356635&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F</s>1648229356635

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Jim  

    如果RES引脚接地,则逐周期保护将持续限制输出电流,而不会出现任何打嗝操作。  

    基本上,如果抖动/RES引脚接地,这两种设备的工作方式相同,

    -Eric Lee (应用工程)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好
    我要结束这一话题,因为我有一段时间没有听到你的意见。
    如果您仍在尝试解决此问题,请随时打开新线程或重新打开此线程。 谢谢
    -Eric Lee (应用工程)