This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5009:RCL针脚打开时的行为

Guru**** 2001725 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5009
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1096295/lm5009-behavior-when-rcl-pin-is-open

部件号:LM5009

您好,

 

我的客户对LM5009有疑问。

他们正在调查一个故障案例,并想知道如果RCL针脚打开会发生什么情况。

在测试中,VOUT从70V下降到18V (VIN为83V)。

您知道会发生什么吗?

 

此致,

OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我认为,打开RCL时,内部关闭时间生成会受到影响,关闭时间可能会固定为打开时更长,因此最大占空比将受到限制,从而导致Vo下降。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Daniel:

    很抱歉我的回复太晚了。
    我认为RCL引脚设置的关闭时间仅应用于电流限制条件。
    当它打开时,它是否会影响正常工作条件?

    此致,
    OBA
     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Oba

    我用2Mohm VFB=2.5V计算了断开时间,它是20us,在您的条件下,FB电压已经低于与电流限制条件类似的设定点。

    谢谢