在“线程:LM5121”中讨论的其他部件
您好,TI团队:
请查看下面所附的升压转换器方案。 请评论
关键设计参数如下所示
- 输出电压:24V
- 输出电压:15W
- 输入额定电压:11.1v
- 输入最小电压:9V
- 输入最大电压:12.6V
- 切换频率:400kHz
- 冷却:自然冷却
- 输出电压调节:1 %
- 环境温度:0至40C
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,TI团队:
请查看下面所附的升压转换器方案。 请评论
关键设计参数如下所示
您好,Saneesh:
感谢您使用E2E论坛,关于回顾,我发现了以下内容:
1. Cin最好在560 UF左右,而Cout更重要的是应该在290uF左右,我建议在输出端增加几个并联电容器,从而为您的当前设计提供一定的利润。
2.请问何敏MOSFET的栅极和排水器之间连接的R908的用途?
3. D4二极管的额定电压为30V和30A,我建议在这里使用较高的额定电流二极管。
4.您的设计中的斜率为84.5k欧姆,这意味着您的k为1.087 ,这很好,但不是数据表中建议的,请记住这一点。
除此之外,它看起来不错。
巴西,
Haroon
您好,
感谢您的回复
以下是我的疑问
此致
Saneesh
您好,Saneesh:
1.输入中不需要更高的电容,只是首选。 对于升压转换器,输出电容器更为关键和重要。 如果输入电压来自电池组,则它应该已经足够好,适合您选择的电容, 但请记住,当我们讨论输入电压中的波纹与您选择的电容时,您将得到78mVpp波纹,而560uH时,您将得到大约2.6mV,正如数据表第35页公式(32)中所述。
2. R908似乎是一个上拉电阻器,因为它没有接地,所以在那里可以有一个下拉电阻器。 虽然没有必要,因为HO驱动器足够强,当MOSFET的栅极放电时,它应该保持关闭状态,而不是保持浮动状态。
4.是的,方程式是Rslope的最小值,您可以使用数据表第16页的方程式(6), 但您所选的值没有错,我只是说在数据表中,它是提供额外坡度补偿的最低值之一。
巴西,
Haroon
您好,
好的。 已理解
我还有一个需要您澄清的问题。 此查询与PCB布局有关。 PCB为6层。 顶层用于高电流路由,底层用于LM5121和相关电路布置。 我是否可以将高侧和低侧PWM信号通过任何层路由到交换节点的正下方?
此致
Saneesh
您好,Saneesh:
此查询与设备本身或设备数据表无关,因此我无法建议如何路由您的PWM信号, 虽然我建议切换节点具有高噪声,以400kHz作为切换频率,但我建议切换节点不要靠近其他关键组件,而应将接地靠近此切换节点。
巴西,
Haroon