This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5.4233万-Q1:正在搜索TI解决方案

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1097081/tps54233-q1-searching-ti-solution

部件号:TPS5.4233万-Q1
主题: TPS5.4233万中讨论的其它部件

大家好,

客户正在搜索TI解决方案,这是一个很好的新功能

我们是否有一款产品可以与“FR9202T”竞争?

最大VIN:17V

输出最大值:2A

AEC-Q100合格  

e2e.ti.com/.../FR9202T_2D00_Preliminary_2B00_0.1_2D00_JUN_2D00_2018.pdf</s>2018.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kygo!

    Ruby将立即回复您。

    Shuai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kygo

    很抱歉耽误你的时间。 TPS5.4233万-Q1很好,但我想知道FR9202是否符合AEC-Q100标准? 此外,TPS5.4233万与17V器件相比,规格稍稍高,并且具有带非同步拓扑的SOIC封装。 我建议使用TPS6.213万-Q1。

    这里我有几个问题:

    1.客户是什么?应用程序及其TAM是什么?

    2.客户是否关心P2P解决方案? 是否对该套件有任何要求?

    3. 应用程序的输入,输出和负载电流是多少?

    4.是否有特别关注的地方? 例如负载瞬态性能(请注意,TPS5.4233万-Q1使用CM控制,竞争对手使用COT控制,这意味着COT可以获得更好的瞬态性能),热性能等。

    谢谢。

    巴西

    Ruby