大家好,我们仍在努力与堆栈中的基芯片建立通信。 基芯片用于隔离收发器,因此没有连接任何单元。该芯片由PCB板载12v电源关闭。 芯片按预期唤醒,所有LDO在唤醒时测量正确的电压;但是,故障线立即设置,芯片不会对任何命令或请求发送UART响应。 这使我们相信可能存在某种布局问题,导致芯片在唤醒时出现故障。 这是一个定制PCB,带有ATSAM3X8E主机MCU和3个BQ7.9656万芯片,其中只有2个连接到电池单元,第三个基芯片只是用作收发器。 我附上基本芯片的原理图,希望有人能够看到会导致芯片故障的问题,并关闭UART通信。 任何其他想法也将有助于尝试建立与芯片的通信。 提前感谢您的参与。