This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ7718:电池充电和放电

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ7718

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1094823/bq7718-battery-charging-and-discharging

部件号:BQ7718

我们想使用的部分是:BQ77.1809万DPJT。  

我们想用它为5块电池充电,然后切换到串联使用这些电池为步进电机供电。   我们正在制作PCB,希望知道如何进行连接。

更具体地说,我想知道如何连接BQ7718 以进行充电和步进电机操作。 在数据表中,看起来我们可以在Pack+和Pack-之间连接3-25 V电源 ,为电池组充电。  如何获得运行步进电机的输出电压?

感谢你能抽出时间。

亨利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Henry,

    使用BQ7718的参考设计可能对您有所帮助:

    https://www.ti.com/tool/TIDA-0.0108万

    BQ7718连接到蓄电池单元,如参考设计中所示。 大多数电池组对负载(步进电机)或充电器使用相同的Pack+和Pack-针脚。  

    此致,

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Matt。  您能否解释下面以黄色圈出的部件是什么?  这来自BQ7718数据表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个3芯保险丝。 TI参考设计I Shared中也提供了此组件。

    此致,

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt,您好!  

    您能否解释如何连接输出引脚? 这是栅极/漏极/源极MOSFET吗?  另外,由于我们将串联5节3.7V电池,Pack+和Pack-之间的电压将为18.5V。  我们 的微控制器工作电压为5V。  我们是否 需要电平转换器将输出引脚处的电压从18.5V降至5V?   

    谢谢!

    亨利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Henry,

    您需要降低微控制器的电压。 输出引脚的电压将约为7V。

    许多用户使用输出引脚来控制3端保险丝,如我共享的参考设计中所示。 但是,您也可以使用此功能与微控制器通信-您只需使用电阻分压器来降低电压。

    此致,

    马特