This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022:备选

Guru**** 2511535 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5022, LM5020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1096520/lm5022-alternative

部件号:LM5022
在“线程: LM5020”中讨论的其他部件

 LM5020MM-1是否可以作为 LM5022MM/NOPB的跌落替代产品?  我们使用 LM5022MM/NOPB作为12V直流至48V直流升压调节器,电流消耗为20 mA。  引脚输出外观相同,规格非常相似。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alan,

    如果您的输入电压仅为12V,您可能无法将其用作降压更换,因为LM5120需要13V的最低电压才能成功启动。  除此之外,LM5020-1的功能与LM5022相似。  您的输入电压是否精确为12伏或变化?  如果变化,范围是多少?

    谢谢

    有浩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,它正好是12伏。  根据我在LM5020数据表的图3中看到的内容,这看起来是可以接受的。  如果我理解正确,则会显示Vin在11.5V后保持稳定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否,它需要13V电压才能保证启动。

    是的,在这种情况下,您可以将VIN和VCC绑定到LM5020,但是,它不再是简单的跌落替换。  您需要在VIN和VCC之间建立连接。  此外,请注意,输入电压在任何情况下都跳过VCC最大额定值以上,这可能会损坏IC。  

    谢谢!

    有浩