请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LM5143-Q1EVM-2100</s>2100 大家好,
我修改了EVM,遇到了一些问题。 请参见下图。
有时,当我将输出电压设置为6.6V时,输出电压= 5V,并且我尝试为系统重新通电,输出电压可以为6.6V。
此致,
罗伊
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,
我修改了EVM,遇到了一些问题。 请参见下图。
有时,当我将输出电压设置为6.6V时,输出电压= 5V,并且我尝试为系统重新通电,输出电压可以为6.6V。
此致,
罗伊