This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8733:lp3387在实现之前写入程序

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8733

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1095694/lp8733-lp3387-write-the-program-before-implementation

部件号:LP8733

如何在事先编写程序后将lp8733安装到主板上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yousuke:

    我不确定你的意思是什么,能否澄清一下?  

    如果您正在考虑在设备上写入新设置,然后将其组装到系统中,则无法执行此操作。 LP8733器件系列中没有用户可编程的非易失性存储器。 您只能写入作为易失性存储器的寄存器,当您关闭它时,新的设置将丢失。 因此,如果您需要设置非默认设置,则需要在每次开机时重写系统中的设置,因为关机时的设置将丢失。 您可以在配置指南 中查看更多详细信息:https://www.ti.com/lit/ug/snvu582a/snvu582a.pdf

    谢谢。

    此致,

    Tomi Koskela

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tomi Koskela

    我要做的是将LP8733的输出电压从1.8V更改为1.24V。

    我想知道怎么做。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yousuke:

    您需要打开设备电源(保持EN低电平),然后通过I2C (BUCKx_VOUT寄存器)写入新设置。 0xB1 = 1.8V,0x7D = 1.24V。 设置写入后,您可以通过将EN引脚设置为高来打开输出。  

    注写入寄存器不会永久改变电压,一旦您关闭设备电源,新设置将丢失。 因此,每次开机都需要完成。

    谢谢。

    此致,

    Tomi Koskela