请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:UCC5870-Q1 大家好,
客户找到2种不同的计算 VGTH的公式。
哪一位客户应该使用,谢谢!
Andrew
VGTH = VADCDATA8×8
VGTH = DATA_OUT(十进制)×3.519mV
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,
客户找到2种不同的计算 VGTH的公式。
哪一位客户应该使用,谢谢!
Andrew
VGTH = VADCDATA8×8
VGTH = DATA_OUT(十进制)×3.519mV
您好,Andrew,
感谢您联系E2E。
这两个公式实际上都需要从ADCDATA8寄存器代码计算门限值。
Data_outh (十进制)×3.519mV实际上是VADCDATA8,而不是VGTH。 一旦他们解决了VADCDATA8,他们就可以将该值插入VADCDATA8×8中以获得VGTH。
结合这两种公式,您可以简化为VGTH =(data_outh (decimal)×3.519mV)* 8
此致,
Andy Robles