您好,
LM3481关闭时,您能否通过向UVLO应用"低"来提供电源电流消耗(@12V)?
谢谢
Thomas
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好Thomas:
感谢您通过e2e联系我们。
我相信这与温度过高的情况相似,零件将在10左右抽取。 15 µA。
但我不确定,因此我需要找一位能够回答这一问题的专家。 这将需要几天时间。
请问您为什么需要知道这个数字?
要正确关闭, FA/SYNC/SD针脚必须拉高, 而不是拉低UVLO针脚。
参见图27。 在数据表中的频率调整模式下关闭操作,如何实施。
当 达到所需的电源电压时,应打开FET。
此致,
哈利
您好Thomas:
我收到了以下信息:
对于UVLO引脚,有三种情况:
- UVLO<0.7V = IC内的所有设备均已关闭,并且它将运行一对uA。 这与FA引脚被拉高的状态相当,尽管偏置电流可能略有不同(仍在5uA范围内)
[正如我之前提到的,为了安全起见,我假设电流消耗大约为10。 µA ̊ C,类似于过热条件。]
- 0.7V<UVLO<1.43V = IC中的所有东西都偏置。 但是,内部SS已放电,不允许切换
- UVLO>1.43V =正常工作条件
因此,您必须确保 ULVO始终保持在0.7V以下,以 保持 低功耗状态。
此致,
哈利