大家好,
我的客户在其项目中使用TPS6.1042万。 以下是示意图。
问题是当CTRL打开时,LED的亮度不会随ADJ而变化,并且Rs的电压没有显著变化。
您能否帮助您复习该原理图并提出一些建议?
谢谢!
此致,
常春藤
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,
我的客户在其项目中使用TPS6.1042万。 以下是示意图。
问题是当CTRL打开时,LED的亮度不会随ADJ而变化,并且Rs的电压没有显著变化。
您能否帮助您复习该原理图并提出一些建议?
谢谢!
此致,
常春藤
您好,Ivy
感谢您与我们联系。 我会在取得一些结果后再回复您。谢谢
您好,Ivy
1. PWM_LED3的频率是多少?
2.此问题是否有任何波形?
3.根据计算结果vs=(Vref*(R1+R2)-Vadj*R1)/R2,您是否尝试增加R1,即图中的R29。
您好,Mason,
感谢您的回复。
1.频率为200kHz
2.请参见下面的波形。 从波形中可以看出,VRS与D不会发生变化
3.我会让客户检查。
case1:D= 100 %
CASE2:D= 50 %
VRS
案例3:D= 10 %
您好,Mason,
添加一个关于问题3的问题。
目前,Vs范围为- 0.02~0.273。 请问R29需要调整多少?
如果客户将R29更换为40K,则Vs范围为- 0.763~0.336。 您建议vs需要调整的范围是什么?
谢谢!
此致,
常春藤
您好,Mason,
客户将R29从10K更改为40K,但Rs电压没有显著变化。
请您提供一些建议吗?
谢谢!
此致,
常春藤
您好,Ivy
LED串电压是多少?
您能否让客户分享FB电压,LED电压和LED电流的波形?
因此,RS电压似乎始终保持在~0.78V,这意味着电流为0.78 / 10//13=138mA。 设备可支持的最大电流为50mA。 因此我认为设备在正常条件下无法正常工作。
您好,Ivy
此线程是否有任何更新? 谢谢
您好,Mason,
我已与客户核实,问题已按照您的建议解决。 原因是电流超过50mA。
感谢您的意见和帮助,我将关闭该主题。
此致,
常春藤