This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2547:何时需要充电端口控制器

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2547, TPS2557

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1093707/tps2547-when-is-charging-port-controller-needed

部件号:TPS2547
主题 :TPS2557中讨论的其他部件

大家好,

我认为这是一个基本问题。

我知道一些客户在 USB主机中使用USB开关(如TPS2557)为USB设备充电。 充电端口控制器(如TPS2547)看起来更复杂,并且集成了多种功能,尤其是1.2 的USB。

您能否告诉我哪些类型 的应用程序需要 充电端口控制 器?哪些类型的应用程序只需要USB开关?  

此致,

Hideki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hideki,您好!

    充电端口控制器在应用需要1.2 等功能时使用。 当应用程序仅充电时,使用USB开关。

    此致,

    汤米