This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5046:使用Allegro电流传感器而不是电流感应电阻器的电流感应输入

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5046

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1098442/lm5046-current-sense-input-using-allegro-current-sensor-instead-of-current-sensing-resistor

部件号:LM5046

你好,团队成员。

我想使用200A额定电流传感器(Allegro - ACS759ECB-200B-PFF-T)设计LM5046 CS输入。

此电流传感器的转换比为6.6mV/A,偏移为1.65V。

因此,偏移移除和增益调节电路和绝对值电路是使用几个运算放大器(TL084BIYDT)制造的。

偏移移除和增益调节电路输出将为... (VCS - Vcom3)* R34/R35 =>(VCS - 1.65V)* 0.75 ,和

气路输出将为... -0.75V ~+0.75V  至  0V ~ 0.75V。


即使电路配置如下,CS针脚是否正常工作?

任何答案都对我有帮助,谢谢。

非常感谢

Kim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kim,

    当信号经过调节并通过运算放大器网络应用时,CS是否正常工作? 我不确定,因为这不是CS信号的正常检测和处理方式。 如果信号调节电路消除了偏移并相应地设置了增益,从而使产生的CS信号处于LM5046的限制范围内,则它应该工作。 但是,在考虑通过您的网络可能出现的延时,前沿消隐,CS过滤等时,电路是否会逐周期响应,并提供我们期望从峰值电流模式控制获得的性能?  您必须构建电路并告知我们?

    此致,

    Steve M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Steve。 感谢您的回答。
    目前,我还没有制造和测试电路,正在设计过程中。 由于变压器的初级电流预计约为120A,因此很难找到合适的电流变压器,因此需要使用电流传感器。

    为了进一步解释设计,我们将使用LM5046的电压模式,切换频率为4~50kHz。 因此电流大约为80-100 kHz。 运算放大器的带宽是4Mhz,会有一些延迟(传播,上升时间等),但我会使用CS引脚来防止过大电流流流过MOSFET并破坏器件。

    正如您所说,由于CS引脚逐周期运行(由CS引脚内的MOSFET CLK和LEB初始化),我很想知道使用运算放大器的电路是否工作。

    此致,

    Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kim,

    已理解。 从LM5046的角度来看,它不应考虑电流是如何感应和转换的。 只要在正常操作过程中检测到的电流小于750mV,它就应该如您所描述的那样工作。 对于VMC,CS功能仅用于OCP,因此它可以更好地容忍信号调节网络引入的任何延迟或失真,因为CS不是闭环控制的一部分。

    Steve M