主题中讨论的其他部件:BQSTUDIO, EV2400
您好,
在之前的一个主题中,我问我们是否可以使用 BQ2.7411万-G1A直接替代我们在产品中使用的BQ2.7441万-G1A。 此开关的原因是组件短缺。
我知道其中一个是组侧(BQ2.7411万-G1A),另一个是系统侧燃油表(BQ2.7441万-G1A)。 但是,我们产品的用户无法取出电池,因此电池组侧的燃油表基本上不会出现问题,因为电池保持连接。 在这个论坛上,我被告知它们是引脚对引脚兼容的,无需重新编程,因为两个燃油表的命令是相同的。
现在,我们收到了第一批新的BQ2.7411万-G1A燃油表,似乎也存在一些问题。 我能够设置电池容量,正确报告电压级别,正确报告温度级别,但"剩余容量"始终报告电池已充满电,"荷电状态"保持在100 % ,"健康状态"保持在0 % ,无论这些变量的实际状态如何。 您是否知道发生这种情况的原因,以及我们可以做些什么(如果有)来使电池电量,荷电状态和健康状态随时间正确更新? (我们现在只能通过I2C访问芯片,因此OTP不是选项。)