主题中讨论的其他部件:TPS2.575万, ,BQ2.575万
您好,
我对TPS2.575万和之间的I2C通信有疑问 芯片。 通常,从MCU到BQ2.5792万的通信通过BQ2.575万工作,但偶尔会完全阻止,因此需要重置硬件才能重新获得通信。 此死锁通常在断开USB电缆后发生。 我发现TPS2.575万正在拒绝该命令(标准任务响应= 0x3)。
我附上 了一个调试会话的屏幕截图,在该会话中读取了响应。
出现这种情况的原因是什么?如何在不重置硬件的情况下重新获得通信?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我对TPS2.575万和之间的I2C通信有疑问 芯片。 通常,从MCU到BQ2.5792万的通信通过BQ2.575万工作,但偶尔会完全阻止,因此需要重置硬件才能重新获得通信。 此死锁通常在断开USB电缆后发生。 我发现TPS2.575万正在拒绝该命令(标准任务响应= 0x3)。
我附上 了一个调试会话的屏幕截图,在该会话中读取了响应。
出现这种情况的原因是什么?如何在不重置硬件的情况下重新获得通信?
Chuck Branch
我们正在进行同一个项目。 我们没有json,因为我们使用的是TI自定义补丁,并且只有二进制。
我们正在使用您提供给我们的自定义修补程序,其线程如下:
(以及我启动的其他问题线程,如果它们以任何方式与此相关)
您好,Chuck,
请 参阅 随附的包含二进制文件的zip文件。
使用特定USB电缆时,通常在断开连接时,通信锁定会更频繁地发生。
巴西,
Aki