This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF102:负参考公式

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: REF102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1099082/ref102-negative-reference-formula

部件号:REF102

您好,

 我正在尝试创建负参考值-10V。  我对REF102数据表中的图6有疑问。 公式1.4mA <(5V-IL)/Rs< 5.4mA正确吗?因为您必须将IL减至5V。

感谢您的回答。

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,安德烈斯  

    感谢您指出 打字错误。 应该是这样  

    1.4mA <(5V/Rs)- IL < 5.4mA。 我们将在下一个数据表修订版中更正此问题。  

    此致

    Trailokya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完美,谢谢