This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1HB50-Q1:TPS1HB50-Q1 -未正确通电

Guru**** 652440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1099131/tps1hb50-q1-tps1hb50-q1---not-proper-power-on

部件号:TPS1HB50-Q1

大家好,

请找到原理图,我们已经看到了其输出的每个电源的一些故障。

示波器图像:   

请查看示意图和示波器图像。 请告诉我们可能导致此问题的原因是什么,请告诉我如何解决此问题。  

谢谢!

塞尔瓦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Selva,

    您能否探测SNS针脚电压和电流,以便我们获得更多信息? 另外,负载配置文件是什么?

    此致,

    Yichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yichi:

    请查找电路中的变化,我将iSNS电阻值更改为406欧姆。

    我移除了ILIMIT电阻器,现在它处于打开状态。  

    并在初始通电时捕获波形。

    波形  

    通过计算,它在通电条件下加载7A。

    谢谢!

    塞尔瓦  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yichi:

     请查找波形  

    通道1—输出12伏

    通道2- iSNS - 来自TPS1HB50A-Q1引脚2的电流感应

    通道3 -输入12V时的电流探头。

    电流探头100mV/A -因此在通电过程中测量1V峰值。 1V/100mV = 10A。   

    谢谢!

    塞尔瓦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Selva,

    这可能是因为电流达到电流限制并立即关闭。 SNS电压读数为I (SNSFH)*R表示存在故障。 尽管电流读数与内部阈值14A相比为10A,您能否使用电流探头并放大以查看它是否达到约14A?  

    在启动过程中是否可以这样做? 如果不是,则电流限制较高的B版本可能更适合此应用。

    如果您还有其他问题,请告诉我。

    此致,

    Yichi