This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.461万:睡眠模式下的电源连接

Guru**** 649970 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1098668/bq24610-power-consuption-in-sleep-mode

部件号:BQ2.461万

您好!

我使用BQ2.461万为5节电池充电。 我观察到,我的附件包慢慢放电至充电器。 然后,我测量了ACC组件和充电器之间的电流,我发现电流接近2 mA。 对于技术规格,此电流必须在15 uA左右。 执行睡眠模式的条件:Vvcc (19.04 V)< Vsrn (19.45 V)和Vref == 0,这意味着睡眠模式下的BQ2.461万。 可能是什么问题?

充电器方案:

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    在SRN引脚上,电阻总计为10.09 kOhm。 如果您将19.45 V除以10.09 kOhm电阻,您将获得1.93 mA电流。 请将反馈电阻调整到更高的值,以防止电流从SRN流向GND。

    此致,

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 我不想反馈了)909和100千欧解决了我的问题!