请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:BQ2.461万 您好!
我使用BQ2.461万为5节电池充电。 我观察到,我的附件包慢慢放电至充电器。 然后,我测量了ACC组件和充电器之间的电流,我发现电流接近2 mA。 对于技术规格,此电流必须在15 uA左右。 执行睡眠模式的条件:Vvcc (19.04 V)< Vsrn (19.45 V)和Vref == 0,这意味着睡眠模式下的BQ2.461万。 可能是什么问题?
充电器方案:
谢谢!