TPS7A4701-EP线性稳压器在以下情况下是否会损坏:
- 如果没有5 Vdc输入电压源,则在线性稳压器的输出处反馈3.3 Vdc电压源。
- 如果线性稳压器已经使用5 Vdc输入电压源工作,则在线性稳压器的输出处反馈3.3 Vdc电压源。
线性稳压器已在引脚3处设置了反馈电阻器串,以建立3.3 Vdc的输出电压。
其它引脚4-6和8-12为浮动。
此外,我们无意中将输出短路到回路(GND)。 请确认线性调节器不会因其电流限制和热关闭而损坏。 它的设计方式如数据表中所述。
我还对反馈控制计划受到上述两个条件的影响感到担忧。 上述两种情况是否存在一些稳定性问题,可能导致操作不稳定,进而影响线性稳压器?