This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5.1581万:回扫功率限制?

Guru**** 2504095 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5158

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1101874/lm51581-flyback-power-limits

部件号:LM5.1581万
主题LM5158中讨论的其他部件

看起来LM5.1581万也可以用作回扫转换器,即使Power Designer不显示该模式。 LM5.1581万是否可以使用LM5158 Power Designer计算?

应用是隔离式PoE PD,约20W负载@ 5V。 我更喜欢输出端调节。

谢谢!

Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Steve:  

    感谢您与我们联系。 是的,您说得对,LM5.1581万也可用作反向,唯一的区别是它的峰值电流限制低于LM5158。 我建议使用Excel QuickStart计算器作为您设计的起点: https://www.ti.com/lit/zip/snvr508 。 只要记住LM5.1581万的较低电流额定值,也可以使用Webench Power Designer。  

    如果您想在实验室中试用电路,此器件的EVM默认设置为PSR回扫,但PCB具有隔离次级侧调节回扫 https://www.ti.com/tool/LM5158EVM-FLY的所有占位符 , 在第13页,您可以看到示意图 https://www.ti.com/lit/ug/snvu793/snvu793.pdf 

    如果您需要更多信息,请告诉我。  

    此致,

    EM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否能够查看预期设计? 我认为附件已接近,但我更希望有一个TI FAE来查看。 谢谢!

    e2e.ti.com/.../20W-PoE-LM5.1581万.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否能够查看预期设计? 我认为附件已接近,但我更希望有一个TI FAE来查看。 谢谢!

    e2e.ti.com/.../0741.20W-PoE-LM51581.xlsx</s>5.1581万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Steve:  

    感谢您分享Excel计算器,它整体看起来不错,我只想在这里分享一些评论:  

    • 回扫的选定切换频率真的很高,因此效率 可能较低(Excel文件报告底部的图表~70 %)。 如果可能,我们建议使用大约400kHz的频率。  
    • 我建议选择一个比Excel文件中建议的最小值更高的输出电容值,以便获得足够的容差(例如 150uF),具有低ESR的陶瓷盖以及电解盖。  
    • 作为一种良好做法,我建议在PCB上为斜率补偿电阻器,RCD夹钳和整流器二极管上的缓冲器设置占位符。  
    • 为补偿选择的组件应提供高于10dB的增益裕度和高于45的相位裕度,否则系统可能不稳定。  

    如果您还有其他问题,请告诉我,我很乐意为您提供支持。  

    此致,

    EM