请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:BQ2.7742万-G1 您好,
我的客户正在计划使用BQ2.7742万-G1,并且有一些问题。
- 随着时间的推移,仪表是否会失去准确性?
- 随着蓄电池性能下降,仪表的准确性是否会降低?
- 设备是否需要频繁更新和重新记忆,或者算法是否不断更新?
- 是否需要发送任何命令来重新学习/更新?
- 学习周期是否需要100 % 放电才能完成?
- 确保最高精度的最小放电量是多少?
- 如果我们想限制用户使用80 % 电池的寿命,那么我们的燃油表是否会不准确?
- 理想情况下,我们希望在开始时使用80 % 的电池续航时间,然后允许用户在使用多年之后使用100 % 的电池续航时间。
谢谢!