请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:BQ76PL455A 主题中讨论的其他部件: TMS570LC4357
我们正在使用BMS bq76PL455A 和MCU TMS570LC4357开发电池系统/充电架构。 我们未能找到任何有关MCU驱动充电和放电MOSFET的BMS或MCU应用信息(大概需要MOSFET驱动器)。 是否有任何应用和/或示意图示例/指南可用?
我们从ARM团队了解到,TMS570LC43x器件具有用于基于实时控制的应用的外设,包括两个N2HET定时协处理器和7 个增强脉宽调制器(ePWM)模块。 两者都可用于生成PWM信号以控制MOSFET,但正在寻找实施示例/指南。
谢谢!