This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ1.201万:粘接板牙和基板之间的材料间隙

Guru**** 2505735 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1100717/lmz12010-bonding-material-gap-in-between-die-and-substrate

部件号:LMZ1.201万

您好,  

我们的团队在这里对CSAM对IC的调查结果有一些疑问。 在X射线检查过程中,我们观察到IC内部存在一些空隙。

在使用100x范围并聚焦到此空隙区域后,我们发现这些空隙实际上是冲模和基板之间的粘接材料间隙。  

在此,我们非常感谢您就以下问题提供专业建议:  

1)这种粘合材料间隙在IC制造中是否常见?  

2)使用此类IC条件时可能会产生哪些风险?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外,我们的团队遇到了由于此封装中的不足而导致此IC出现高偏置的问题。 在这种情况下,这种差距是否可能导致失败的风险?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,NUR:  

    我们正在研究这一问题。 我会随时为您提供最新信息

    谢谢!  

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Nur,  

    请 通过以下链接提交客户产品退货(CPR)。  

    https://www.ti.com/support-quality/additional-information/customer-returns.html

     如果您是第一次登录,则可能需要登录并创建myTI帐户  

    查看提供的'退货情况'选项,并按照匹配情景的建议操作进行操作

    谢谢!  

    Tahar