This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5.4232万:示意图放大器(&A);布局复习

Guru**** 2036780 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1100993/tps54232-schematic-layout-review

部件号:TPS5.4232万

大家好,

有一个很好的新功能,即DIN TPS5.4232万D 5V至3V3 DCDC

有一件事需要您的支持!
请帮助检查此SCH和布局,Thx (请参阅附件)

e2e.ti.com/.../2437.Layout.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kygo

    很高兴听到DWIN新闻! 以下是我的意见:

    1.关于车尾箱盖的问题,我建议使用220nF甚至470nF,以避免车尾箱UVLO风险。  如果客户不想更改车尾箱盖值,我建议将电感器值降低至2.2uH。  

    2.对于布局,我建议移除覆盖引脚周围的GND铜线,尤其是套管和PH引脚,因为它们会发出噪音。  

    巴西

    Ruby