This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1HB35-Q1:功能安全-组件安全手册

Guru**** 654100 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1HB08-Q1, TPS1HB35-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1099237/tps1hb35-q1-functional-safety---component-safety-manual

部件号:TPS1HB35-Q1
主题中讨论的其他部件:TPS1HB08-Q1

您好,

我想问一些有关TPS1HB35(08)-Q1组件的功能性安全问题。 我有 以下安全手册:

-安全Manual_TPS1HB08-Q1

-安全Manual_TPS1HB35-Q1

安全手册中没有一些信息,我想对此进行深入介绍。

特别是:

  1. 考虑针脚故障模式(如上图所示,从《安全手册》中捕获),我可以使用什么标准来定义这些故障模式的故障模式分布?
  2. 说所有故障 影响等级= D的引脚与安全无关是否正确? 相反 ,对于其他等级(A,B 和C),引脚 与安全相关
  3. 这是否设计了涵盖所列故障模式的安全机制? 如果是,它们是什么?

提前感谢您的回答。

顺祝商祺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Heorhil,

    1.我们提供的唯一故障模式分布在文档的第3节中介绍。 我们不提供基于引脚FMA的FMD,而是提供IEC 6.1508万和ISO 2.6262万标准中列出的模具故障模式。

    2.分类级别基于引脚对引脚短路情况和对地短路/断路负载。 安全相关性的确定由用户和短期条件决定。 例如,VOUT到NC为D类,而VOUT对GND短路为B类  

    3.请查看数据表以了解所有集成保护和功能。 此处相关保护功能的一个很好的示例是,设备具有集成的电流限制,在对地短路事件期间将触发。

    请注意,这些设备仅具有功能性安全功能,不受FS质量管理或FS兼容。

    https://www.ti.com/technologies/functional-safety/overview.html 

    谢谢!

    Shreyas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Heorhii,

    添加到Shreyas中的注释。

    请注意,这些文档并非严格意义上的安全手册,而只是对故障模式的描述-该设备被归类为功能性安全功能

    https://www.ti.com/technologies/functional-safety/overview.html 

    1.引脚故障模式描述了故障的影响-然后,您可以将引脚故障模式与具有相关故障模式分布的设备功能故障模式进行匹配。

    2,Shreyas解释说,安全相关或不相关的分类取决于应用。 D级功能显然与安全无关,但A/B/C级功能的其他故障也可能与安全无关,具体取决于应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Shreyas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Sreenath!