This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175:LM5175

Guru**** 1471450 points
Other Parts Discussed in Thread: INA213, LM5175, LMV431, LM431
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1098782/lm5175-lm5175

部件号:LM5175
主题中讨论的其他部分:INA213LMV431LM431

您好,

我所面临的设计与 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/56.1652万/lm5175-use-lm5175-with-variable-output-voltage-output-current 线5175线程5175程中的设计非常相似。

概念原理图答案非常有用"Visio-LM5175Variable VOUT and IOUT_General.pdf",但我仍然需要一些支持来了解此设计以及如何计算电阻值,以便根据我的需要进行调整。

例如,在这种情况下,我们只想将其用作可变输出电流。

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cora,

    感谢您使用E2E论坛。

    在功率级设计器用户指南(https://www.ti.com/lit/pdf/SLVUBB4A)第8章和第9章中,有一些更多详细信息和计算示例。

    您也可以下载该工具本身: powerstage-designer Design tool | TI.com

    以从那里使用此功能。

    此致,

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Stefan,

    感谢您的快速回答和有用链接!

    能否帮助我了解.pdf中的电路? INA213和整个反馈环路如何与LM5175 iSNS +/-配合使用? 会很有帮助,很清楚。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cora,

    我假设您知道FB方面的控制如何工作,因此我的描述基于此。

    这在Power Stage Designer用户指南中有很好的介绍。

    如果您 需要更多详细信息,请告诉我。

    所以对于电流感应(ISNSN和INA 213)

    - INA213使用pdf中给出的放大值放大电流感应电阻器上的电压。

    -使用分压器时,将其设置为LMV431的控制电压水平  

    -左侧带有V_CTRL的电阻器允许进行一些修改(与FB信号相同)

    - LM431为电压控制电流源,因此INA213和分压器产生的电压可控制通过R_SENSE上电阻器的电流。

    此致,

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cora,

    我在过去7天内没有看到此线程的更新。
    所以我认为这个问题已经解决了。
    在这种情况下,最好按下"已解决"按钮。

    如果仍有问题,请告诉我新的详细信息。

    此致,
     Stefan