This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9090:出现不同的地址

Guru**** 651690 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD9090
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1103328/ucd9090-different-address-bring-up

部件号:UCD9090

大家好,

我的客户在系统上使用UCD9090。 系统开机后,它们导入先前为设备地址0x7E配置的程序。 现在,当他们将主板更换为另一个具有不同UCD9090地址的主板时,软件不会启动。

您过去是否见过这种情况? 有什么可能是错误的指导?

谢谢!

康妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    他们导入什么,xml文件,系统文件,数据闪存文件?  

    通常,配置与设备地址无关。  

    我需要更多详细信息来支持。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yihe:

    客户创建了 一个文件扩展名为*.TIFSP的文件,我认为该文件有不同的文件类型,他们保存了该文件。 他们为  新主板导入此文件(扩展名为*.TIFSP),以对UDC9090进行编程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    对于.tifsp文件,文件的地址必须与设备匹配,否则导入将不会发生。

    解决方法是使用项目文件(.xml)而不是tifsp文件进行导入。

    此致

    Yihe