This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2.3881万:PSE输出电压和隔离

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: PSEMTHR24EVM-081

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1103070/tps23881-pse-output-voltage-and-isolation

部件号:TPS2.3881万
主题中讨论的其他部件:PMP2.2764万PMP2.0588万BOTP-PSEMTHR-007PSEMTR24EVM-081

尊敬的各位:

我们正在设计 PoE PSE 802.3bt类型3 5类45W单端口

1)我经历了许多TI PSE设计,某些设计中的PSE输出电压为52V,54V,55V,56V ...

PSE输出电压是否指定为 802.3bt? , 对于类型3 5类45W和 类型3类6类60W,建议的PoE PSE电压是多少

2)关于PSE的隔离,我发现TI设计 了两 种不同的方法  

2A) PSE电压56V的隔离与 回扫(PMP2.0588万,PMP2.2764万)

 输入直流电压通过回扫拓扑增强至54V,并被隔离。

2B) 3.3V隔离和发送到主机MCU的信号( PSIL0881+PSIL083A )

这里也有输入直流电压44V至57V,这直接传输 至PSE输出电压,它没有隔离? 这是否假定 PSIL081上的输入电压J1 (44-57VDC)来自隔离电源?

为 TPS2.3881万和54V供电 并连接至PSE输出电压的3.3V电源未隔离。

正如我所看到  的那样,隔离仅针对3.3V和传输到Host MPS430 MCU的数字信号。

2c) PSE是否需要根据IEEE 802.3bt标准进行隔离,或者是否需要以太网联盟PoE认证?

3)在我们的案例中,我们设计了一个PSE喷油器,我们的喷油器的电源输入将是来自通用工业电源的12V至48V直流,我们不知道它是否具有隔离功能。

此致,

David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David,

    以下是IEEE802.3bt标准中的PSE端口电压规格。 45W属于类型3空间,端口电压应介于50V和57V之间。

    关于隔离:

    如果您的系统中有可访问的导线,PSE和PD应提供隔离。  

    谢谢。  

    此致,

    便士

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的Penny:

    感谢您提供信息。

    1)您能否解释 一下BOOST-PSEMTHR-007和PSEMTHR24EVM-081上的隔离是如何实现的? 因为我看不到输入电压和PoE电压之间的任何隔离?

    BOLP-PSEMTHR-007 (SLVUBP0A)-> 48V连接器J1 VPWR直接连接到PoE 连接器

    PSEMTR24EVM-081 (SLUBN3A,TIDM290)-> J1 44-57V输入直接连接到VPWR,并且未隔离

    这是否假定 J1的输入电压来自隔离的电源?

    此致,

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David,

    是的。 我们只使用已经隔离的工作台电源。  谢谢。

    此致,

    便士