您好,
我正在考虑使用TPS1HC100BQPWPRQ1为 LED驱动器供电。
外部负载条件如下所示。
额定电流:250~350mA
-浪涌电流:5A,50us
电流传感器的作用是检测低电流
→第一个低电流阈值:230mA,第二个低电流阈值:45mA
请检查以下问题。
问题1)
输入/输出电压为3.3V,ADC参考电压为5V。
如果DIAG_EN引脚的输入电压为3.3V,ADC的全刻度范围是否可达3.3V?
→如果是这样,我是否可以通过将5V上拉连接到 DIAG_EN引脚来将ADC的整个范围扩展到5V ?
问题2)
如果我设置了“可测量电流(按电流)< ICL (电流限制阈值)”,它是否可用?
问题3)
您是否可以提供 一个推荐电路,以便在高负载条件下最大程度地提高40~300mA的电流精度?
我的担心--> 0~500mA的电流感应范围足够了,但考虑到5A浪涌电流。
问题4)
无论Rsns值如何,电流感应准确度是否与以下数据表相同?
谢谢。