This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2052B:TPS2052BDRBT 与 TPS2052BDRBR -温度范围差异

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1111839/tps2052b-tps2052bdrbt-vs-tps2052bdrbr---temperature-range-discrepancy

器件型号:TPS2052B

您好!  

我想知道  数据表上 TPS2052BDRBT 和 TPS2052BDRBR 的温度范围是否正确。

据我所知、器件型号命名规则中的最后一位数字表示3000到250件 PC 卷带之间的封装选项。  

您能否告诉我数据表中这两个器件型号的温度范围是否正确?

如果您需要其他信息、请告诉我。

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dorian、您好!

    ℃、这是我们的数据表中的错误、正确的工作温度为-40~125 ̊ C。

    此致、

    Kuno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!
    只是希望确保数据表和产品在线描述都具有不同的温度规格。