请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76940 主题中讨论的其他器件: BQ78350、 TIDA-00792
降级:
客户使用 BQ76940+BQ78350进行 AFE 和库仑计、使用 TS1 TS2 TS3温度测量、三个组可以读取温度数据、但只有高温下的 TS1会报警并关闭 MOSFET、TS2 TS3不会。 为 TS1/2/3启用 BQ78350寄存器“温度使能”。 是什么原因导致了这种情况?