主题中讨论的其他器件:BQEVSW、 GPCCEDV、 BQ4050
您好!
出于某种原因、bq3060 V0.14的 bqEVSW 不包含用于选择/更改 CHEM ID 的工具。 您能给我们提供一个包含 chem ID 2107的.senc 文件吗? 如果您提供了电子邮件地址、我可以根据需要向您发送默认的 chem ID 0100 .senc 文件。
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
出于某种原因、bq3060 V0.14的 bqEVSW 不包含用于选择/更改 CHEM ID 的工具。 您能给我们提供一个包含 chem ID 2107的.senc 文件吗? 如果您提供了电子邮件地址、我可以根据需要向您发送默认的 chem ID 0100 .senc 文件。
谢谢!
您好!
Doug Williams 在另一篇相关文章中出错了吗? 我过去有幸与他共事。 在这些器件方面、他是 TI 最博学的人。 在这篇文章中、他暗示 Chem ID 对于 BQ3060非常重要。
此外、正如该文章中所说的监测计技术参考、"初始 RM 和 RSOC 使用编程锂离子化学成分(默认 ID0100)的开路电压(OCV)特性、EDV2上的 DOD 和 Qmax Pack 进行估算。"
您好!
我不是很熟悉旧的电量监测计、但该电量监测计是产品页面上提到的 CEDV 电量监测计。 该监测计使用 CHEM ID、该 ID 主要用于阻抗跟踪监测计、以便从复位中确定 SOC、但这就是它所要使用的所有内容。 如果您的应用不使用 RESET 命令或监测计不进行 POR、则 CHEM ID 将对监测没有影响。
此监测计非常旧、因此所使用的大量支持和软件不再受支持、并且大部分时间都处于活动状态、以支持已经使用 BQ3060的现有客户。 如果这是一个新设计、我建议切换到 BQ4050、BQ4050使用 DOD 与电压查找表、该表作为 GPCCEDV 工具的一部分导出、您无需查找 CHEM ID 并对其进行编程。
此致、
Wyatt Keller