This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ3060:需要具有 CHEM ID 2107的.senc

Guru**** 2507585 points
Other Parts Discussed in Thread: BQEVSW, BQ3060, GPCCEDV, BQ4050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1111825/bq3060-need-senc-with-chem-id-2107

器件型号:BQ3060
主题中讨论的其他器件:BQEVSWGPCCEDVBQ4050

您好!

出于某种原因、bq3060 V0.14的 bqEVSW 不包含用于选择/更改 CHEM ID 的工具。  您能给我们提供一个包含 chem ID 2107的.senc 文件吗?  如果您提供了电子邮件地址、我可以根据需要向您发送默认的 chem ID 0100 .senc 文件。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此监测计是 CEDV 监测计、不使用化学 ID、这就是插件不存在的原因。 您需要执行 GPCCEDV 过程、以获得最合适的 CEDV 系数。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Doug Williams 在另一篇相关文章中出错了吗?  我过去有幸与他共事。  在这些器件方面、他是 TI 最博学的人。  在这篇文章中、他暗示 Chem ID 对于 BQ3060非常重要。   

    此外、正如该文章中所说的监测计技术参考、"初始 RM 和 RSOC 使用编程锂离子化学成分(默认 ID0100)的开路电压(OCV)特性、EDV2上的 DOD 和 Qmax Pack 进行估算。"   

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/404012/need-a-bq3060-senc-file-with-chemistry-id-404-0x194/1432702?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=bq3060%2520senc#1432702

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不是很熟悉旧的电量监测计、但该电量监测计是产品页面上提到的 CEDV 电量监测计。 该监测计使用 CHEM ID、该 ID 主要用于阻抗跟踪监测计、以便从复位中确定 SOC、但这就是它所要使用的所有内容。 如果您的应用不使用 RESET 命令或监测计不进行 POR、则 CHEM ID 将对监测没有影响。

    此监测计非常旧、因此所使用的大量支持和软件不再受支持、并且大部分时间都处于活动状态、以支持已经使用 BQ3060的现有客户。 如果这是一个新设计、我建议切换到 BQ4050、BQ4050使用 DOD 与电压查找表、该表作为 GPCCEDV 工具的一部分导出、您无需查找 CHEM ID 并对其进行编程。

    此致、

    Wyatt Keller