This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7H4003-SEP:PSpice 频率设置

Guru**** 1471455 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7H4003-SEP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1109598/tps7h4003-sep-pspice-frequency-setting

器件型号:TPS7H4003-SEP

当为 TPS7H4003-SEP 使用瞬态 PSpice 模型时、如果要以500kHz 内部时钟频率运行、如何配置 RT、Sync1和 Sync2引脚?  

已尝试 RT = 166k 以及 Sync1和 Sync2的各种组合、但模型似乎无法以正确的频率运行。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    该器件使用 RT 保持开路或安装了166k Ω 电阻器的内部振荡器以500kHz 的频率运行。  如果在 SYNC1输入引脚上检测到外部时钟、则器件将使用该时钟并禁用内部振荡器。   不确定您的仿真为什么不起作用。   我打开了瞬态模型下载中提供的.DSN 文件并确认了500kHz 切换。  您是否尝试将此设计作为起点。

    https://www.ti.com/lit/zip/slvmdr7

    tps7h4003-SEP_TRANS.DSN

    谢谢

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    感谢您发送电路模型。  我们能够使 PSpice 模型在额定情况下正常工作。

    但是、我们希望能够在接近100%占空比的情况下对 TPS7H4003进行建模操作。 如果我尝试在输入电压= 5V、输出电压= 4.5V 且负载= 0.5欧姆的情况下运行模型、 该模型在某个点不收敛。  我尝试在没有变化的情况下调整负载。 我可能需要有关可能的建模参数/配置文件更改的帮助、以帮助它收敛。  

    我的客户发现 Vin = 6.5V 和 Vout = 5V 的问题、其中转换器似乎跳过周期并收敛到错误的输出电压。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    我或 Sarah 明天将会研究这个问题、然后再回来。

    谢谢、

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    感谢您和 Sarah 的帮助。 还有一些其他意见。   

    我使用计算器电子表格来调整一些组件值、以便在 Vin = 5.5V 至6.5V 且 Vout = 5V 且负载为10A 时运行。

    使用 PSpice 模型中的这些值、仿真将在 Vin = 6.5V 和 Vin = 6.0V 时正常运行。  

    当输入电压= 5.5V 时、由于收敛问题、仿真停止一次。 我只是告诉 PSpice 忽略并继续、它完成了仿真。  此运行的输出稳定在5V、但偶尔会跳过开关脉冲(开关节点保持高电平)、大约5.6ms 时出现一个120 μ C 的较大调节间隙(无开关、开关节点处于高电平)、我认为这可能与 SPICE 收敛问题相关。   

    由于开关节点在偶尔的脉冲跳跃期间保持高电平、 这实际上可能是正常的、因为占空比超过90%。或者斜率补偿可能对此占空比没有进行相当优化。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个注释。

    我意识到我忘记将输出电感器调整为计算器电子表格建议的值。 对于我在上一篇帖子中运行的仿真、L = 1.7uH。 计算器建议值为2.3 μ H。  我将仿真文件中的电感器更改为2.5uH、运行良好、无收敛问题、一旦输出启动稳定、就不会发生脉冲跳跃。  我认为现在可以了。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mark、

    感谢您的更新-很高兴现在一切运行顺利。  

    以下是一些一般性指导、可帮助您在将来遇到类似以下情况时进行故障排除:

    • 如果部件配置不正确或在  其功能接近极限的情况下运行、收敛问题可能会更容易出现
    • AutoConverge 能够解决一些收敛问题、但您也可以在运行仿真之前手动更改仿真配置文件中的仿真设置、以松开精度容差或提高迭代限制(这使仿真器 有更多的空间 成功解决计算、有时会以牺牲精度为代价)
    • 大电流或信号、尤其是那些变化迅速的电流或信号 、有时可能与收敛问题有关。 这可能是提高电感器值有所帮助的原因之一。
    • 仿真步长会影响模型的精度和收敛。 20ns 的步长通常是增大或减小的良好起点、但一些仿真在不定义此参数的情况下可以正常运行。
    • 如果收敛问题是由电路偏置引起的、有时为电容器和电感器等组件设置初始条件会有所帮助。

    谢谢、

    Sarah