This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54233-Q1:PSpice 模型错误

Guru**** 2506575 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54233-Q1, TPS54233

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1101660/tps54233-q1-pspice-model-error

器件型号:TPS54233-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS54233

大家好、

 一位客户在  TPS54233-Q1的 PSipce 模型中遇到错误。 请查看以下错误:

2248行错误:d:u2:u4d1 n001:ph U2:u4_n00836 mbr340
无法找到型号"mbr340"的定义

我在论坛上搜索了一个解决 方案、发现此主题与客户遇到的错误类似。 但它不起作用。

您能指导我如何解决此问题吗? 谢谢!

此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Marvin

    感谢您的联系。 我也在进行这方面的工作。 我还想添加 pspice 团队来提供帮助。 谢谢。

    BR

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruby:

    此模型需要修复。 我能够复制它。

    -jc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruby 和 JC:

    感谢您的回答。 您是否想告诉我、我们何时可以收到此模型的固定版本?

    此致、

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Marvin

    这可能需要一些时间。 在准备好固定模型之前、您可以发送您的设计原理图和应用的规格或要求、以便我们进行审阅。 希望这将有所帮助。

    谢谢。

    BR

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruby:

    您是否可以提供我可以向客户提供的时间表?

    此致、

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Marvin!

    Ruby 将在下星期一回复您。

    Shuai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Marvin

    我将电子邮件发送给模型团队、我正在等待回复。 它修复后会让您知道。 时间线很难分辨、但如果客户需要任何原理图审阅支持、我们可以在模型准备就绪之前为他们提供支持。 在设计方面、webench 也会在一定程度上提供帮助。
    希望这对您有所帮助。

    BR

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruby:

    是否有来自模型团队的回复?

    客户不想分享他们的原理图。

    此致、

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Marvin!

    Ruby 将在下星期一回复您!
    Shuai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Marvin

    记录良好。 指派了一名专家来帮助我们处理该模型。 将不断推动这一进程。 谢谢。

    BR

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruby:

    客户最近更新了原理图并提供了草稿。 您可以帮助检查吗?

    谢谢你。

    此致、

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Marvin!

    Ruby 将立即回复您!

    Shuai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Marvin

    很抱歉耽误你的时间。

    关于原理图、您是否愿意帮我检查此应用的输入电压和负载电流? 我发现原理图中没有输出电容器和输入电容器。 我建议在应用中添加电容器、并在选择电容器时考虑电压降额。 另一个建议是确保电感器在考虑最大负载时不会饱和。

    关于 pspice 模型、pspice 团队正在帮助我们解决这一问题、但现在面临许可证问题。 如果许可证问题得到解决、通常需要3天来修复模型。

    希望这会有所帮助。

    BR

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruby:

    感谢你的等待。 以下是客户提供的更新:

    输入是 DCDC 转换器 THM30-2413的输出。

    输出是
    功耗
    6伏 NIBP 模块6 VDC±5%
    睡眠/保持在复位模式下最大功耗为50mW
    待机/空闲模式下最大功耗为150mW
    测量期间最大功率为1200mW
    在充气过程中、最大功率为3500 mW

    您是否了解过有关 PSpice 模型的任何信息?

    谢谢、此致、

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Marvin!

    Ruby 明天将回复您!

    Shuai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Marvin

    感谢您的反馈。 我一直在推动莫德尔团队、问题得到解决、他们正在完成发布流程。 在 Moedel 访问 TI.com 之前、客户可以使用 TPS54233的 Webench 进行基本仿真。 Webench 模型更接近基准测试。

    希望这会有所帮助。

    BR

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruby:

    您是否有更新后的模型何时发布的估计? 或者、您是否可以向我提供副本?

    谢谢!

    此致、

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Marvin!

    Ruby 将在下星期一回复您!

    Shuai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Marvin

    可能需要一周的时间。 让我向 pspice 团队索要正确的模型。 希望这对您有所帮助。

    BR

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruby:

    谢谢你。 如果您有该模型、请告诉我。

    此致、

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Marvin!

    如果结果再次出现,Ruby 将与您联系。

    Shuai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Marvin

    今天将分享这一点。 我正在等待团队也给我这个模型。 感谢您的耐心等待。

    BR

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Marvin

    最后、我得到固定模型。 请您与客户分享此信息吗? 感谢您的耐心等待。

    e2e.ti.com/.../TPS54233_5F00_PSPICE_5F00_TRANS.zip

    BR

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruby:

    非常感谢您的帮助。 我真的很感谢。

    此致、

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruby:

    我有后续问题、此模型是否也适用于 LTSPICE? 此外、我们是否支持 LTSPICE? (据我所知、我们不支持 LTSPICE)

    此致、

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Marvin

    抱歉、我们不支持 LTSPICE。 如果有任何问题、请告诉我。

    BR

    Ruby