This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5045:LM5045 -瞬态负载响应

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1110638/lm5045-lm5045---transient-load-response

器件型号:LM5045
我正在对 从 VIN=48V 生成30V 电压的隔离式 DC-DC 转换器进行负载瞬态测试
当从外部电子负载施加频率为10kHz 的连续瞬态负载时、次级侧 MOSFET 会发生故障、
  施加10kHz (负载在10kHz 频率下从0切换到100%)的持续瞬态负载是否是次级 MOSFET 故障的原因?
请告诉我   、为了  实现更安全的运行、输出上的负载开关频率是否有任何限制。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    大多数应用都需要在100kHz 时从空载到满载的负载瞬态、即使某些应用要求更高的频率、此测试也是可以的。

    您是否查看导致故障的输出电流/电压波形?  

    并测量控制环路的波特图、以检查控制环路设计是否良好?  

    此致、

    Teng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Teng:
    回复-->大多数应用都需要在100kHz 时从空载到满载的负载暂态,即使某些应用要求更高的频率,这项测试也是可以的。  

    请告诉我、在哪种应用中、负载将在 100kHz 频率下从空载切换到满载

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它是电源模块的生成测试项目。

    请 测量控制环路的波特图以检查控制环路设计是否良好?  

    谢谢、

    Teng