This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24045:热敏电阻选择

Guru**** 2505205 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24045

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1125567/bq24045-thermistor-selection

器件型号:BQ24045

   

你(们)好

我对选择哪种热敏电阻用于 BQ24045感到困惑。

数据表建议使用103AT-2或 TH05-3H103F。

103AT-2 B 值= 3435K

TH05-3H103F B 值= 3370K

我应该在3435K 和3370K 之间选择哪一项?

我有一个具有3435K 的10KHz NTC 热敏电阻。

我可以使用它吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    103AT-2或 TH05-3H103F 均具备足够的特性、可在预期温度范围内与器件配合使用。 同样、上述热敏电阻(10K @ 25C、Beta = 3435K)也应正常工作。

    此致、

    Juan Ospina