This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS568215:有关 Vout 设置的上/下电阻的问题

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90320
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1125377/tps568215-question-for-upper-lower-resistors-for-vout-setting

器件型号:TPS568215
主题中讨论的其他器件:UCD90320

你(们)好  

我想检查以下硬件设置是否 有风险?

正常输出电压= 5V。

Rupper = 11.3k Ω

Rlower = 1.54k Ω

2、正常输出电压= 3V3。

Rupper = 2.21k Ω

Rlower = 10k Ω

3、正常输出电压= 1V8。

Rupper = 10k Ω

Rlower = 4.99k Ω

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hann,

    [~引脚 userid="529359" URL"/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forume/1125377/tps568215-question-for-upf-lower thermers-for-Vout-setting"]

    正常输出电压= 5V。

    Rupper = 11.3k Ω

    Rlower = 1.54k Ω

    [/报价]

    还可以。

    [~引脚 userid="529359" URL"/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forume/1125377/tps568215-question-for-upf-lower thermers-for-Vout-setting"]

    2、正常输出电压= 3V3。

    Rupper = 2.21k Ω

    Rlower = 10k Ω

    [/报价]

    我想您将电阻器反向。

    Rupper = 10k Ω、 Rlower = 2.21k Ω 是可以的。

    [~引脚 userid="529359" URL"/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forume/1125377/tps568215-question-for-upf-lower thermers-for-Vout-setting"]

    3、正常输出电压= 1V8。

    Rupper = 10k Ω

    Rlower = 4.99k Ω

    [/报价]

    还可以。

    您还可以参阅数据表 表表表5。 用于选择电阻器的建议组件值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Athos:

    由于我使用 UCD90320执行裕度功能、Rupper 将影响 Vout 过冲、因此我需要减小 Rupper 的值。

    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hann,

    还可以。 不,谢谢。